This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ACF2101:总输出 nose 与 C1和 C2间的关系

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1428549/acf2101-total-output-nose-vs-c1-and-c2

器件型号:ACF2101

工具与软件:

团队成员、您好!

在数据表第6页的图表"总输出电流与 C1和 C2的关系"中、C1和 C2意味着什么?
如果 C1为传感器容量 Cin、C2为外部安装的 Cintegration、
"总输出噪声与 C1和 C2间的关系"中的总噪声值与第10页中"噪声"所述的计算公式中计算出的值不匹配?
我们应该如何考虑 C1和 C2?

非常感谢您的评论。

此致、
山崎昭久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    首先、感谢您的耐心等待。  

    根据噪声部分引用的图(突出显示如下)、图的标题似乎应为"总输出噪声与 Cin 和 Cintegration 间的关系"、而不是"总输出噪声与 C1和 C2间的关系"。 因此、要回答您的问题、C1和 C2分别指 Cin 和 Cintegration、其中 Cintegration = Cinternal  + Cexternal 。  

    在该图中、C1是传感器电容、C2是内部100pF 集成电容器和外部集成电容器的组合。

    我根据噪声部分中的公式针对图中所示的相同电容值计算了总输出噪声、我将其附加在下面。 数据表中的曲线图基于测量数据 与噪声等式的近似值相比、和应更准确地表示部件的特性。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex San

    感谢您的评论。

    基于实际测量值的数据表中的图形与噪声计算公式之间似乎存在间隙。 您能说明造成这一差距的原因吗?
    测量图显示相对于 Cin 的噪声增量小于公式。
    我想知道哪些因素抑制了噪声的增加。
    如果您能回答这个问题、请告诉我。

    此致

    山崎昭久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Akihisa-San:

    我需要一些额外的时间来处理您的问题。 您可以在24小时内收到回复。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Akihisa-San、

    感谢您的耐心。  

    我已 就此咨询了另一位工程师、对于总噪声的数据表图与计算得出的总噪声之间的差异、我们没有确切的解释。 通过该公式提供的总输出噪声与 Cin 之间的关系看起来是数据表中所示值的线性近似值、尽管这些图并不完全一致、但使用这些公式可以更保守地估计噪声误差。

    确定给定 Cin 和 Cintegration 组合的噪声最准确的方法是使用数据表图。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akihisa-San:

    我们将关闭这个主题、因为我们没有收到您的回复。  

    如果您有任何其他问题、请告知我们

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex-San、

    感谢您的支持、很抱歉我延迟回复。
    客户可以理解我们的答案。

    此致、
    山崎昭久