This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:湿度可靠性

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1443430/lm324-humidity-reliability

器件型号:LM324

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户询问 LM324N/LM324DR 的湿度可靠性、我们是否有有关此要求的报告? 我在数据表中找不到任何信息。 提前感谢。

  • 工作湿度:40 °C 95% RH 192H
  • 储存湿度:40 °C 95%相对湿度96小时

BTW、 是否有快速方法确定湿度可靠性?

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    [报价 userid="529802" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1443430/lm324-humidity-reliability 客户询问 LM324N/LM324DR 的湿度可靠性、我们有没有关于该要求的报告? [报价]

    LM324DR 采用 MSL=1模塑化合物封装、这意味着这是封装类别中的最佳环氧树脂模塑材料、请访问下面的链接。   

    https://www.ti.com/lit/an/snoa550h/snoa550h.pdf?ts = 173258355708

    https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf?ts = 1732563817249&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.bing.com%252F

    相关材料信息可在以下链接中找到。  

    https://www.ti.com/materialcontent/en/report?pcid=24846&opn=LM324DR

    [报价用户 id="529802" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1443430/lm324-humidity-reliability "]
    • 工作湿度:40 °C 95% RH 192H
    • 储存湿度:40 °C 95%相对湿度96小时

    BTW、 是否有快速方法确定湿度可靠性?

    [报价]

    贮存湿度数字超出了建议的贮存条件。 如果这是用于测试目的、则可以接受。  

    根据工作湿度数据- 如果是出于测试目的、则可接受192小时(8天)的40C@95%RH。 我假设工作条件适用于非冷凝湿度测试环境。 如果测试是在湿度冷凝环境中进行的、建议对 IC 进行防水涂层或抗保形涂层以充当防潮层-这是该应用的标准技术。  

    该应用可以接受温度/湿度测试。 根据测试、它没有湿度可靠性风险。 但是、如果客户担心 DUT 内的潜在短路情况(局部湿气可能会在 DUT +灰尘和异物内的裂缝或低点内积聚)、则测试后的 DUT 应在空气中或烤箱中彻底干燥。 如果 PCB 完全涂有保形涂层、则这些可能不是问题。  

    我不确定湿度可靠性一词具体是什么意思? 吸湿是一种可逆的物理现象。 如果完全干燥、模塑化合物中的水分吸收(如果有)将恢复到预先测试的水平。 IC 本身不会受到损坏、因为 MSL=1是低吸水性成型化合物(主要在进行温度/湿度测试后表面吸水、并会立即干燥)。  

    如果客户担心吸水问题、他们可能会在温度/湿度测试之前和之后对 IC 进行称重。 重量差表示器件中的吸湿程度。 但是、您需要使此类测量标准化、并留出时间让水份排出表面。 否则、不同部件的重量数据将不一致。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

    HVA 应用团队