This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6172QML:绝对最大电压额定值

Guru**** 2660175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6172QML, LM6172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1443062/lm6172qml-absolute-maximum-voltage-rating

器件型号:LM6172QML
主题中讨论的其他器件: LM6172

工具与软件:

 LM6172QML 的绝对额定电压为36V。 在许多航天应用和其他高可靠性应用中、器件需要降额。 例如、EEE-INST-002要求线性微电路电源电压 降额至绝对最大值的80%。 这将在 LM6172上产生28.8V 的最大允许电压、从而为在+/-15V (即30V)下使用该器件创造障碍。 我的问题是36V 限制有多难和快速? 这些器件的额定绝对最大值是否可能高于36V? 例如、理论上有人可以通过测试或分析申请购买能够保证电压高于36V 的器件(可能是优质器件)吗? 我更感兴趣的是、该器件能否以电气方式处理它、而不是尝试实际购买具有不同评级的器件所需的物流。 另外、如果在较高的温度下出现问题、也会引起关注。 例如、如果器件由于125°C 时的行为而额定电压为36V、但在105°C 时可在高达38V (例如)的电压下工作、这也将是有用的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

     器件的绝对最大规格与工艺最大值有关。 我们不能保证器件在高于36V 的电压下正常工作或不会造成任何损坏。 绝对最大值规格适用于所有温度、而不限于高温。  

     我将仔细检查我们的设计和工艺工程师特定工艺的绝对最大电压值、因为有时我们会超出数据表中的规格。 我将向您反馈最新信息。 但是、如果它确实低于规定值、我们仍然无法保证达到规定值。 因此、需要在客户端进行额外的筛查测试。 但是、这是有用的信息、将用于此器件的未来版本。 您是否能够分享您的项目的时间表,如果它是敏感的,请随时向我发送私人消息。  

    谢谢!

    SIMA