This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200SDUBR (我们的参考文献 S/O 291325)

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1441649/amc1200-amc1200sdubr-our-ref-s-o-291325

器件型号:AMC1200

工具与软件:

您好!

我们的一位客户报告了 他们从 Mouser 订购的300个 AMC1200SDUBR 的问题:

"

关于这些部件遇到的问题、我们在动态温度(20c)下没有发现问题、但仅在低于-20°C 时才开始出现问题

我可以确认最低工作温度绝不低于-40摄氏度、下面是对故障器件进行测试的摘要  

 

室温(C)

测得的单元温度开始温度(C)

测量的故障温度(C)

位数(错误)

故障时间(s)

-25.

-24.

-21.

36.

151.

-40

-37.

-28.

4.

1007.

-40

-38.

-34.

68

177.

 

该器件会监控电压并将其馈入 ADC。 我们获得随机故障并将其追踪到电路的这一部分"

受影响的器件具有生产日期代码  2232和批次代码 3655788MY2。

您能否查看此器件是否存在任何已知问题?

此致

Thomas Rosendahl

Mouser Electronics

S/O 291325

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供更新?

    谢谢你

    Thomas Rosendahl

    Mouser Electronics

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    请让他们继续执行客户退货流程。