This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1701:迟滞反馈电阻器的实际上限是什么

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1443124/tlv1701-what-is-the-practical-upper-limit-of-hysteresis-feedback-resistor

器件型号:TLV1701

工具与软件:

这样的电压比较器电路是否带有迟滞反馈电阻器、实际的 RH 上限是多少?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    只需以相同的比率更改 RH 或全部三个电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即 RH、以减少迟滞量。 在本例中、Rx 和 Ry 的值更像是7.5K - 8.5K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    在迟滞低于噪声水平之前、没有上限(低迟滞)。