This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:有关使用分压器扩展共模输入范围的问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1442485/ina238-question-about-expanding-common-mode-input-range-using-voltage-dividers

器件型号:INA238

工具与软件:

大家好、我按照 TI 应用手册 的说明、扩展 到超出最大共模范围、从而将 INA238的 CMI 输入范围从85V 增加到150V、并使用0.1% 5ppm 100kOhm 精密电阻分压器。

此芯片具有双 ADC 通道:用于分流差分电压转换 IN+、IN-和 Vbus 直流电压。  问题是

我应该将差分输入 IN+、IN-和单独的 Vbus (总共3对分压器)分压、还是可以再次使用 IN+分压器对也读取 Vbus (因此总共2对分压器)? 换言之、在后一种情况下、将 IN+ CMI 电压减半的电阻分压器对也将为 Vbus 提供输入(因此、Vbus 和 IN+连接、而不是由它们的分压器分开)? 或者、这样做会带来哪些不利影响、使 Vbus 输入的电流泄漏影响 IN+上的分流电压读数?

请提供帮助。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    我建议您为 VBUS 使用单独的分压器。 如果它们共用一个分压器、那么您将影响电流测量、因为一些电流将从 IN+引脚汲取。

    此致!

    Holly