This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4235:INA4235:仅限 BGA

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: INA4235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1442478/ina4235-ina4235-bga-only

器件型号:INA4235

工具与软件:

你(们)好

我喜欢4235 -超精确和低噪声。 我可以使用3个器件监控12个电源通道(远离4235)。 但是...、它采用小间距(仅 BGA)封装。 因此、为了容纳4个最内部的引脚(钻孔尺寸最小的焊盘上的过孔)、需要更高端、更昂贵的 PCB 制造。 为了解决这个问题、我制作了一个具有这些更精细间距细节的小型接口 PCB、然后集成到我的主 PCB 上。 这似乎工作得非常好。

他们告诉我、与此相反、他们告诉我、TI 计划最终推出不同的封装-可能是 QFN 或其他封装。

有什么可能发生这种情况的想法吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    我们非常感谢您对我们的 INA4235的宝贵反馈、并且很高兴它能在您的系统中发挥作用! 我们目前的计划是在25年第三季度发布一个 QFN 封装。

    如果我们能为您提供任何帮助、请告知我们。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Louis。 展望未来。 我将在 QFN 发布时重新设计。