This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA627:OPA111SM 的当代替代品?

Guru**** 2507565 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA145, OPA627, OPA134, OPA140, LM124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1441858/opa627-contemporary-replacement-for-opa111sm

器件型号:OPA627
主题中讨论的其他器件: OPA134OPA140、OPA145、 LM124

工具与软件:

您好!

我从事由 J.E.T.制作的传统航空电子系统工作。这些系统最初使用 Burr Brown 2A180/ Analog Devices AD3417精密运算放大器、随后被 OPA111SM 取代。 它们用作 Learjet 自动舵计算机的模拟电路中的积分器/比较器。

由于上述部件过时、我正在寻找当代替代产品。 我看到 OPA6x7已被推荐用于同一系列的其他情况、并且想知道 OPA627SM 是否是不错的选择。

我已随附指定零件必要要求的源文档。 原始封装为 TO-99-8;不过、我们可以在无需修改的情况下在电路板上安装 DIP-8。

e2e.ti.com/.../577_2D00_1144.pdf

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadyn:

    我们有几种现代 JFET 输入放大器选项、可提供比传统 OPA111SM 更好的性能和精度;但是、这些选项在 PDIP 或 TO-CAN 封装上不可用。  OPA627SM 是上一代45MHz JFET 放大器、之前采用 TO-CAN (LMC)封装、但不建议在新设计中使用此封装选项。  但是、OPA627在 SOIC D (8)封装版本上保持有效。

    OPA134是 PDIP 封装上的一款 FET 输入放大器、GBW 为8MHz;但适用于音频性能应用、因此直流偏移和温漂高于 OPA111。

    OPA145 (5.5 MHz)和 OPA140 (11 MHz)是新一代 JFET 输入放大器、可提供更好的失调电压精度、低噪声和更高的带宽。  遗憾的是、这些器件在 SOIC、VSSOP 和 SOT23-5封装上提供、但在 PDIP 和 TO-CAN 封装上均不提供。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#89=FET&480=1&1261max=15%3B36&

    下面是一个 Excel 文件、其中比较了这些放大器的规格

    e2e.ti.com/.../Compare_2D00_parametrics_2D00_2024112115378.xlsx

    但是、PDIP 封装上还提供了其他 CMOS 输入选项。 如果您想查看 PDIP 封装上的任何单个运算放大器、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我应该澄清一点、这不适用于新设计;这是在我们为传统产品提供持续支持的努力中、试图为我们无法再采购的组件找到可用的替代产品。 换言之、这些模块将用作现有系统维修中的替代模块、因此我们必须找到一种器件、它不仅能够以与原始模块类似的方式工作、而且能够安装在相同的空间内并使用相同的端接(通孔)。 如果推动到 shove、我想我们可以使用 SMD 转 DIP 适配器。

    这不是音频应用;输出应为干净的直流信号、并具有最小的漂移。

    由于 OPA627SM 有现货、我们将订购几个测试台设备、但我们将接受替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadyn:

    是的、遗憾的是、新一代 JFET 精密放大器仅适用于较小封装。

    没错、OPAx627是唯一仍可在 SMD 封装上提供的精密 JFET 输入放大器。 OPAx627 (45MHz)可在您的应用中正常工作、但请记住、OPAx627器件的 BW 明显高于您试图更换的 OPA111 (2MHz)、因此频率响应和补偿/稳定性响应可能不同。 如果有显示运算放大器负载、电压电源以及应用输入信号和输出信号特性/要求的详细原理图、并且如果您认为有用、我们可以查看原理图并详细查看电路。   

    PDIP 上还有其他 CMOS 输入选项、我认为 PDIP 上有音频和一些通用 JFET 放大器具有更高偏移量;但 PDIP 上没有精密、低偏移和 JFET 输入的组合。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以提供一些屏幕截图

    大多数(如果不是全部)信号都是直流信号、它们位于两个不同的板上:U3、U4和 U10位于 A2滚筒模拟板上、而 U8、U9位于 A5间距的模拟板上。 这也是一个自动驾驶仪控制器计算机、因此它控制两个轴:飞机的翻滚和俯仰

    A2U3提供"路线错误冲洗"信号;其源是由 LM124J 转换为直流的400Hz 路线信号

    A2U4提供"滚动积分器"信号、用于在自动舵启用或同步时保持飞机的滚动姿态;其来源是400Hz 滚动姿态陀螺仪信号、该信号由 LM124J 的两个级进行整流和缓冲

    A2U10提供"侧向光束偏离"信号;其来源是两个直流信号、代表定位器信号;其输出代表飞机相对于跑道中心线的位置、用于在到达跑道的精确路径上建立飞机

    A5U8执行与 U4类似的功能、但对于螺距轴("螺距积分器");400Hz 螺距姿态陀螺仪信号通过 LM124J 的4个阶段进行整流和缓冲、用于在自动舵启用或同步时保持飞机的螺距姿态

    A5U9的功能与 U10类似(英语:Glideslope Error),不同之处在于它提供了一个信号,表示飞机在通往跑道的滑翔伞方面的位置;它的来源是来自滑翔伞接收器的直流信号

    所有从交流转换的信号的最大 RMS 约为250mV;实际上、这通常要低得多。

    这些器件全部提供5种+/- 15V 直流±750mV、如下所示:

    引脚4:-15V
    引脚7:+15V
    引脚8:GND

    我应该提一下的是、AD3417最初在一些早期的装置中使用、但我所使用的绝大多数装置都使用了2A180

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadyn:

    感谢您提供更多信息。  

    OPA627的输入电压范围比 OPA111稍宽、输出电压范围稍宽、因此上述电路的信号输入输出电压范围不存在问题。

    我没有看到任何明显的问题、但是、如果您希望我详细检查/分析每个电路以确保稳定性、我可能需要确保我了解更多详细信息。

    例如:

    -在部分原理图1中,请确认,我假设这些电容值单位是微法拉? 即 C47 2.5µF 吗?  

    -放大器 U3输出端的负载是多少(未显示)?

    -在部分原理图2上:

    -什么是第 P1部分? 放大器输出端是否有任何其他负载电容?

      

    -电路3是一个差分放大器,只要电路工作在其线性范围内,我看不到任何明显的问题。 然而、如上所述、请确认电容值和放大器输出端连接的负载。  

    最后部分电路未显示完整的反馈连接或输出负载连接。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µF、所有电容器值均以 μ F 为单位。

    A2U3作为测试点进行输出、我使用数字万用表和示波器测量该点的直流和 RMS 电压
    它也被转换为"银行限额总和"

    然后将其路由到另一个 LM124 A2U13的输入:

    所以我不确定负载是多少。

    "P1"是电路板的边缘连接器;引脚50和51是测试点、但 A2U4的输出是"滚动积分器信号"、它也通过10k 电阻器路由到 U13的输入端。

    电容器以微法为单位、如上所述、C34和 C37为1.0 µF、C36和 C39为0.1µF (100nF)、C35和 C38为0.01µF (10nF)
    A2U10的输出作为测试点进行监测、并路由到乘法器 A2U9 (AD632SH/883B):

    下面是 A5U10的更好视图、其配置与上述相似:

    其输出也作为测试点被监测、并路由到另一个 AD632SH/883B 乘法器 A5U10

    抱歉、我无法提供完整的原理图、这些是专有材料、所以我要小心展示的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadyn:

    我快速检查了第一个电路和第三个电路的稳定性;假设运算放大器未检测到高容性或电感负载、而根据电路说明、这似乎是一个有效的假设。

    执行该电路的小信号开环稳定性来仿真环路增益相位、可得到80.5度的相位裕度、这非常稳定(关于稳定性的保守相位裕度指南是>45度)。  在进行此快速检查时、我假设开关 U1和 U2是闭合的。  此外、由于开关串联的电阻非常大、因此我忽略了开关的寄生电容对稳定性的影响。 我还假设负载不是电容性的。  我认为这个电路非常稳定。

    请参阅下面的仿真。 添加组件 C_Test、L_TEST 只用于模拟目的、以打开 SPICE 仿真器的反馈。 COPA 寄生也用于仿真目的、以反映运算放大器的输入电容。

    电路1仿真、开关闭合。

      

    同样地、我快速检查了第三个电路 U10、这是具有 T 反馈网络的差动放大器。

    执行该电路的小信号开环稳定性并仿真环路增益相位、可得到75.5度的相位裕度、该相位裕度也很稳定、且具有足够的相位裕度。 (稳定相位裕度的保守指南是>45度)。   

    请参阅下面的仿真。 与之前一样、添加了组件 C_Test、L_TEST 只用于模拟目的、以打开 SPICE 仿真器上的反馈。 COPA 寄生电容也用于仿真、以反映运算放大器在打开反馈环路时的输入电容...

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会说谎,这对我来说都是希腊语,但如果你的观点是"它应该运作良好",那么我欣赏它

    我们也可以使用 SOIC 转 DIP 适配器对 OPA145进行实验

     您提到的哪些产品 符合 MIL-STD-883?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadyn、

    我会跳到这里,因为路易斯和大多数的工作人员都在美国的假期。

    我们的军用级器件有一个 M 后缀。   我快速搜索了所有军用级运算放大器、结果如下:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#1498=Military&

    我看了之前 Luis 提出的列表、我认为这些器件都不属于军用等级。  供参考。  我们有一个  DIP-ADAPTER-EVM 您可以使用它转换为 DIP 格式。  如果我没有回答您的问题、Luis 会在周一返回并帮助解决您的问题。

    此致、艺术