This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM158QML:单粒子锁定数据?

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: LM158QML, LM158QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1443034/lm158qml-single-event-latchup-data

器件型号:LM158QML

工具与软件:

您好!

LM158QML 是否可用单粒子锁定数据(确切地说是5962R8771003VXA)

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    [报价 userid="593582" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1443034/lm158qml-single-event-latchup-data ]]是可用于 LM158QML 的单粒子锁定数据(确切来说是5962R8771003VXA)[/报价]

    这里是我的 SEL 信息。 其中没有指定的 SEL 报告、但未观察到 SEL 事件。   

    下面是一组对双极产品的 SEL 测试、可能会对您的应用有所帮助。  

    SEL (在各种 amps.pdf 上)

    同一产品的-SP 等级具有更多的测试信息。  

    https://www.ti.com/product/LM158QML-SP#tech-docs

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond。 随附的测试数据汇编是1995年出版的。 SEL 数据是否仍然与 今天购买的5962R8771003VXA 相关? 自那时起是否发生过裸片修订?

    谢谢!

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    SEL 数据是否仍然与 今天购买的5962R8771003VXA 相关? 自?
    起、是否存在裸片修订

    您认为 SEL 测试仅适用于当时的修订版。 我不具有最新的 SEL 数据。 我必须咨询我们的测试专家、了解此后裸片设计和版本是否发生了变化。  

    在航天产品中、裸片设计和工艺不会频繁变化、并且同一 SEL 可能仍然适用于当前产品、而它可能仍然是相同的设计和工艺。 我必须要找到它。  

    您要找什么-  LM158QML(军用级)的当前 SEL 报告? 它可能没有 LM158QML-SP 产品中的完整测试要求。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    是、如果您可以咨询您的测试专家、了解任何最新的 SEL 数据、这些数据会很有用。

    据我所知、两个链接器件(LM158QML 和 LM158QML-SP)都指向同一个数据表。 无论是哪种情况、TI 网站上似乎都没有军用或航天级 LM158QML 的任何 SEL 数据、且仅设置了该数据。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:  

    在任何一种情况下、TI 网站上似乎没有军用或航天级 LM158QML 的任何 SEL 数据、仅设置了该数据。

    我可以请求我们的测试实验室、看看它们是否在  LM158QML-SP 中提供了最新的 SEL 测试结果。  LM158QML 和 LM158QML-SP 采用相同的裸片设计、但满足不同的测试要求。  LM158QML 可能不需要在每个批次中提供 SEL 结果、但 LM158QML-SP 可能需要。 请给我几天时间来找出这些。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:  

     LM158QML 和 LM158QML-SP 硅芯片设计以及之前的制造和工艺仍有效(未更改)、我们仍在从之前的合格批次中提取库存。 请参阅我在上一份答复中所附的 SEL 文件。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond