This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4130:THS4+ VCC 和 VCC–之间的可调方差。

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1442771/ths4130-the-allwable-variance-between-vcc-and-vcc-

器件型号:THS4130

工具与软件:

对于 THS4130lD、VCC +和 VCC–之间的 allwable 方差是多少。 比如、VCC +/-±10V、那么 VCC +和 VCC–之间的允许方差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件的绝对最大值为33V (VCC (+)- VCC (-))。 任何超过此值的情况都可能导致器件损坏和/或故障。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢伊格纳西奥。

    让我进一步解释我的问题。 例如 Vcc+=10V、那么 Vcc-=-9.5V、对吧? 或 Vcc-必须更接近-10V、例如-9.99V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、致君:

    您共享的方案应该不会有问题。 abs 最大值规格表明、器件的最大电源电压在任一时刻都必须为33V 或更低。  例如、(10V)-(-9.5V)= 19.5V、仍低于33V 阈值。 一般来说、只要电源电压不超过绝对最大限值、电源中的小变化就不会损坏器件。 因此、具有+10V 和-9.5V 不是该器件的问题。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VCC += 10与 VCC -= 9.5V、它会影响输出精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、致君:

    不会、这不是问题、器件可能具有非对称电源、并按预期工作。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢伊格纳西奥。