This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:TL072CDR

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1443497/tl072-tl072cdr

器件型号:TL072

工具与软件:

您好!

根据在万用表设置为二极管模式时进行的测量、我有一些器件似乎无法正常工作。

请参阅下图、将工作零件与非工作零件的测量结果进行比较。 器件未组装、我不确定为什么显示的测量结果不正确、即使器件标识相同也是如此。

作为参考、工作器件中引脚6和引脚7之间的测量值约为+0.871V、而非功能器件中显示开路。

请提供建议!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN 20220615003.1和20230627002.1推出了全新的芯片。 数据表保证限值并未更改、但数据表未说明输出和 V+之间是否存在二极管。

    显然、您的电路依赖于超出数据表限制的特性。 请显示原理图、并指定输入/输出引脚的电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     U19是电路。  

    当元件未安装在 PCB 上时、电路对性能有何影响?

    为什么具有相同器件标识的两个元件的测量方法不同? 请说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您超出数据表限值时、新芯片可能具有不同的特性。

    原理图不完整。 反相输入端的信号来自哪里、PNP 达林顿的负载是多少? R99顶部的电压是多少? 请 指定输入/输出引脚的电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiren:  

    将该器件用作应用电路中的放大器时是否存在性能问题?

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    有。 存在性能问题、导致测试失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiren:

    我在图中没有看到应用电路中的运算放大器。 器件是否存在与数据表条件不符的性能问题?

    此致、  

    Chris Featherstone