Other Parts Discussed in Thread: OPA892
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA892 工具与软件:
尊敬的 expart:
我可以通过将增益设置为1V/V (或1~9V/V)来使用 OPA892吗?
此致、
广目
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以、但仅当您添加外部补偿以使其稳定时。 例如、请参阅 AN-1604解补偿运算放大器 和《 使用解补偿运算放大器提高性能》。