This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4991:整个温度范围内的输出摆幅

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4171, OPA4991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1443366/opa4991-output-swing-at-full-temp-range

器件型号:OPA4991
主题中讨论的其他器件:OPA4171

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在推广 OPA4991以代替我的客户中的 OPA4171。

OPA4991的 DS 仅提供@25°的输出摆幅、Vin = 2.7V 或40V。
您是否已将最小值/典型值/最大值数据 @完整温度 TA =–40°C 至125°C (输入电压= 5V、RL = 10k Ω)? 如果您没有数据、是否有一些估算方法?  

此外、对于 OPA4171、它只 提供   @25°的典型输出摆幅(Vin = 5V、 RL = 10k Ω)。  您是否已将最小值/典型值/最大值数据 @ 完整温度 TA =–40°C 至125°C (输入电压= 5V、 RL = 10k Ω)?

非常感谢。

此致、

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图6-14/15显示了典型驱动强度如何随温度变化。 您可以通过将相同因子应用于保证的最坏情况限值来进行估算。

      

    OPA4171数据表在图5-9中有相似的图;行为基本相同。 要估算最小值/最大值、请比较 OPA4991的典型值和最小值/最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:  

    正如 Clemens 已正确解释的那样、第5.9节(在 OPA4171数据表中)或第6.8节(在 OPA4991上)显示了典型特性、包括不同温度下输出摆幅与负载间的关系;并很好地概述了输出摆幅行为与负载和温度条件间的关系。  另外、需要了解的是、 数据表上的这些输出摆幅曲线和"相对于轨的电压输出摆幅"规格表示输出级饱和的情况、其中放大器输出级达到尽可能接近电源轨、超出 运算放大器最佳线性区域。 对于大多数运算放大器数据表而言、情况通常都是如此。 不过、在添加额外余量的同时使用这些曲线可以估算放大器输出范围。

    一个保守的方法、在将放大器保持在最佳线性区域内的同时、使用 OPA4991 AOL (开环电压增益)输出摆幅测试条件。  在此测试中、放大器输出级未饱和、器件仍在线性区域内正常运行。 OPA4991器件在-40C 至+125C 的扩展温度范围内指定具有10kΩ 负载的 AOL、而该器件需要100mV 的电源轨余量。

    如果与 OPA4171 AOL 输出摆幅条件相比、此放大器在-40C 至+125C 的扩展温度范围内需要比具有10kΩ 负载的电源轨具有更大的350mV 余量。

    您可以在随附的应用手册中了解运算放大器输出摆幅规格。 可能需要考虑第18页的第9节"输出摆幅限制的线性度"和第19页的第10节。

    运算放大器输入和输出摆幅限制

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clemens、Luis、

    是的、我同意您的意见。 我还展示了 Clemens 提到的方法。 同时也感谢 Aol 方法来确保我们具有足够的裕度。

    此致、

    Yang