This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6300-Q1:开关频率

Guru**** 2618675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1443385/tps63000-q1-switching-frequency

器件型号:TPS6300-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否回顾一下原理图。

在此配置中、 IC 的运行开关频率是多少

我是否可以知道、您在哪里得到了0.3A 的值。 这是允许的纹波电流吗?

 使用以下参数进行了设计计算:

输入电压:2.5V - 4.2V

输出电压:3.3V

最大输出电流:1A

FSW:1250Khz (来自 Dtasheet 第3页)

我的应用是电池供电的应用。

数据表中的电感器设计计算公式如下。

我得到 L1 = 1、89uH 且 L2 = 1、62uH。

但数据表显示使用的是2.2uH。

我想知道我在哪里做错了

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harit、

    对不起晚回复,老实说,我不知道为什么纹波设置为0.3A。 您的计算正确、请仅对您的应用使用2.2uH 电感器。

    此致

    TAO