This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1812-Q1:我们能否将其视为 TLC3702QPWRQ1的降压替代器件

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1444103/tlv1812-q1-can-we-consider-this-as-a-drop-in-alternate-for-tlc3702qpwrq1

器件型号:TLV1812-Q1

工具与软件:

您好!

我正在考虑将 TLV1812QPWRQ1作为器件 TLC3702QPWRQ1的直接替代产品。  

您能否帮助我确定我是否可以将其用作直接替代产品、或者是否会出现任何问题?

谢谢、此致、

Harish T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、

    下面进行了比较。 我看不出任何问题。

      TLV1812-Q1 TLC3702-Q1
    pdf 数据表 pdf 数据表 pdf 数据表
    HTML 数据表 HTML 数据表 HTML 数据表
    TI.com 库存 181,212. 261065
    通道数 2. 2.
    输出类型 推挽 推挽
    µs 延迟时间(μ s) 0.42. 1.1.
    与(max)(V)间的关系 40. 16.
    与(min)(V)间的关系 2.4. 3.
    封装类型 SOIC、SOT-23-THN、TSSOP、VSSOP SOIC、TSSOP
    引脚数 8. 8.
    6 sigma 汽车 汽车
    收发器功能 POR
    每通道 Iq (典型值)(mA) 0.005. 0.009
    Vos (25°C 处的失调电压)(max)(mV) 4. 5.
    要求 IN 到 V-
    工作温度范围(°C) -40至125 -40至125
    输入偏置电流(±)(max)(nA) 1.2. 0.03.
    封装面积(mm^2) 8.12、14.7、19.2、29.4 19.2、29.4
    封装尺寸(长 x 宽)(mm) 2.9 x 2.8、3 x 4.9、3 x 6.4、4.9 x 6 3 x 6.4、4.9 x 6
    价格|数量(美元) 0.481美元| 1ku 0.436美元| 1ku
    VICR (max)(V) 40.2. 15.
    VICR (min)(V) -0.2. 0
    TI 功能安全类别 提供功能安全
    链路状态 编程 编程