This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV393:关于负输入电压

Guru**** 2673895 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV393, LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1445011/lmv393-about-negative-input-voltage

器件型号:LMV393
主题中讨论的其他器件: LM393LV

工具与软件:

关于 TI 产品 LMV393IDR:

我们将在我们正在开发的器件中使用上述比较器。 然而、输入端子(-侧、引脚6)有时达到大约-0.3V。 您能否就以下几点提供指导?

  1. 数据表规定 VI 的最大额定值为0V (min)。 如果电压达到大约-0.3V、是否会有任何问题? 如果出现问题、可能会出现什么类型的问题(行为)? 作为参考、+侧输入固定在+0.5V。

  2. 是否存在任何不会造成负输入电压问题的情况? (例如、输入电流是否存在限制?)

  3. 贵公司的其他产品、例如74LV05、允许-0.5V (min)的输入。 我们假设此产品具有类似的容差、但它是否不同? 您能否解释一下为何此产品的最小值为0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eiji、欢迎来到 TI e2e 论坛。

    LMV393是我们出售的最基本的比较器之一。 该器件没有其他比较器常见的相位反转保护功能。 相位反转意味着输出可能与预期相反。  

    LM393LV 具有相位反转保护功能。 所以改用它。 如果输入下降到超过-0.3V 的负电压、务必增加电阻以限制输入电流