This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频论坛

Guru**** 2614895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436493/audio-forum

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

嗨团队:

打开设备电源时、此时没有输入信号、可以听到扬声器发出的一些数字干扰噪音(听起来像"da-da")。

这是功率放大器芯片在负载检测过程中产生的声音吗?

附件是录制的音频 signal.e2e.ti.com/.../Noises-after-tas6584_2D00_Q1-initialization-is-completed.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海庆

     是的、这很可能是由直流负载诊断导致的。 可以检查寄存器0x72和0x73、以查找通道状态是否为 Load Diag。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨影子:

    寄存器0x72和0x73只能读取。 如果可以看到该寄存器已在启动期间进入 LOAD DIAG 状态。 这是不是芯片本身所产生的"声音"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海庆

    [报价 userid="595371" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436493/audio-forum/5507827 #5507827"]如果可读出此寄存器已在启动期间进入 LOAD DIAG 状态。 这是由芯片本身产生的声音吗?[/报价]

    有。

    还可以检查寄存器0xC0和0xC1、它可能报告开路负载(通常在电容器耦合扬声器中会出现这种情况)、具有非常大的直流电阻。

    可以将值0x01设置到寄存器0xB0中、以绕过直流负载诊断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨影子:

    将值0x01设置到寄存器0xB0中、此声音仍然存在。 芯片初始化期间不能跳过直流负载诊断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海庆

    [报价 userid="595371" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436493/audio-forum/5512758 #5512758"]将值0x01设置到寄存器0xB0中、此声音仍然存在。 [报价]

    将值0x01设置到寄存器0xB0中、DC LDG 将停止。 如果仍然有声音、则是 I2C 有问题、或声音有其他一些原因。

    在芯片初始化期间不能跳过直流负载诊断?

    启动时、仅上拉 PD 引脚、仍将 STBY 引脚保持为低电平、将0x81设置到寄存器0xB0中、可完全停止任何 DC LDG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨影子:

    芯片发出的检测信号的幅度和频率是多少? 您是否有准确的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海庆

     下图所示为典型的直流负载诊断波形。 总时间150ms、振幅1.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨影子:

    这是我们测试的数据(在测试期间断开放大器的 SDIN)、与您提供的测试数据不同。 打扰一下、这个波形是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海庆

     这不是正常波形。 此外、您测试的波形是 OUTP 至 OUTM 之间的差分电压、还是 OUT 至 GND 电压? 探头设置中的波形、是交流耦合还是直流耦合? 尝试使用直流耦合、并测试到 GND、我想确保器件是否已处于播放模式。

     如果可以读取寄存器值、则调试将容易得多。 寄存器0x72和0x73可以告诉您通道状态、0x80到0x8A 可以告诉您是否发生了任何故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hi Hi  shadow:

    以上波是从 out 到 outm 的测量值。 探头设置采用交流耦合方式。
    探针使用直流耦合并测试从 OUT 到 GND 的波形、如下所示、这非常接近您提供的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海清市

    这正是直流负载诊断波形。  

    为了证明该波形与扬声器 da-da 相关、请使用4欧姆电阻负载连接所有通道输出。  预计达达会消失。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨迪伦:

    此波形使用输出负载进行测试(负载条件:PBTL:4 Ω、BTL:16 Ω)。 测试 PBTL 通道、探头设置为交流耦合、从 OUTP 到 GND 测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海庆

     您的波形显示了器件检测到的开路负载或短路负载。

     如果您与我的波形进行比较、会发现它具有第二次 SL/OL 检测、与以下示例相同。 因为当器件检测到故障时、它将在第二次快速操作、然后报告故障。

     也许您的扬声器制造商说它是4欧姆/16欧姆的扬声器、但它通常是1KHz 的负载值。 如果扬声器具有内部耦合电容器、在直流测试下会有很大的电阻。 您可以尝试使用万用表。

     或者、您提到了 PBTL、您还可能没有成功设置寄存器、使器件在 PBTL 模式下工作、还可能具有不正确的检测结果。

     无论是哪种情况、您都需要确保 I2C 可以正常工作。 如果没有正确的 I2C 命令、该器件将无法工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨影子:

    功率放大器芯片(PBTL+BTL)的输出现在是正确的、并且系统检测到开路、这可能是由于一组输出(输出4)处于挂起状态。 请询问直流负载诊断以及交流负载诊断之间有何区别。 当功率放大器芯片开始哪种类型的检测时、将发出上述 da 声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海庆

    请询问直流负载诊断及交流负载诊断有何区别。 [报价]

    交流负载诊断、器件将产生默认18.75KHz (可以调节)正弦波、并检查相同频率下的电流是多少。 器件结合检测到的电压和电流来计算负载上的阻抗。

    当功率放大器芯片开始哪种类型的检测时、将发出上述 da 声音。

    AC 负载诊断将需要您发送正确的 I2C 命令来执行。 并且您的来自的波形显示仅执行直流诊断。

    [/quote]