This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:未加密的 SPICE 模型

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA855, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1443357/pga855-unencrypted-spice-model

器件型号:PGA855
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

嗨、大家好!

我不久前听说、正在使用未加密的模型、但 PGA855的下载页面上仍未显示任何内容。

有相关新闻吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomaz:  

    我们在产品页面上可以下载 PSpice 和 Tina 模型。 如需更多信息、请访问产品页面的设计和开发部分: https://www.ti.com/product/PGA855#design-development 

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomaz:  

    另请参阅此处的主题、了解有关现有模型的更多信息: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436650/pga855-simulation-files 

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使用 PSpice、因为我显然有过多的并发安装(单独的线程)。 总之、PSpice 安装太大、无法提供所需的功能。 此外、我想从 PSpice 中使用的一些功能都藏在工资单中。 免费工具恰好能满足我们的一切需求。
    TINA-TI 是同一个故事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomaz:  

    您要为此使用哪个仿真器?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有尝试,因为99%的时间加密 模型必须用于他们创建的程序。  

    我们在内部使用 LTSpice、QSpice、NGSpice 和 Microcap。  LTSpice 和 QSpice 速率快 如闪电、NGSpice 是开源的、Microcap 内有许多功能(优化器、FAST Monte-Carlo)。

    所有这些特性无需安装管理、无需登录、并且比 PSpice 具有更好的瞬态、直流和交流性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomaz、您好!  

    感谢您的反馈、我们非常重视直接倾听客户的意见、了解完成设计最重要的因素。 该反馈得到了很好的接收、并且已采取措施开发未加密模型。 我希望在2025年第二季度之前在线提供未加密模型。  

    我还将把仿真器反馈转发给我们的仿真器团队。  

    祝你一切顺利!
    Carolina