This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:ALERT 灌电流

Guru**** 2813835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1445175/ina381-alert-sink-current

器件型号:INA381

工具与软件:

ALERT 引脚能够灌入多大的电流。 该额定值似乎未在数据表中指定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathieu、

    感谢您的耐心。

    我们目前 不在美国感恩节假期办公室。 我们将于12月2日星期一回复该主题。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表保证3 mA 会出现300mV 的压降、图37不会高于10 mA。 没有理由更高;建议的10 kΩ 上拉会产生0.5 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathieu、  

    克莱门斯已经打了指甲在这里。 是否担心此处的电流较高可能会损坏器件?