This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:负电源轨上的总线和分流电压

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221, INA296A, INA226, ISO1643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1444943/ina3221-bus-and-shunt-voltage-on-a-negative-rail

器件型号:INA3221
主题中讨论的其他器件: INA296AINA226ISO1643

工具与软件:

我想知道是否可以使用  INA3221来监控负电源轨上的总线和分流电压。 负电源轨是由线性稳压器提供的-5V。 将-5V 连接到需要高达10 mA 电流的负载。 我们需要测量该电流。 敬请告知我们是否可以将 INA3221用于此应用。 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件无法测量低于 GND 的电压。 如果您将 GND 引脚连接到−5V、则需要改变数字引脚处的电压。

    您可能需要支持负电压的电流感应放大器、例如 INA296A/B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的耐心。

    我们目前 不在美国感恩节假期办公室。 我们将于12月2日星期一回复该主题。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了应用手册 TI Designs:TI TIDU361A

    所示。  INA 的 Vin-与负电源相连。 在本例中、负电源为 -5V。 图中相同的 Vin-也连接到 GND_INA、即 INA 器件的接地引脚。 看起来 INA 的 GND 引脚连接到 -5V 的负电源  

    在随附的图中、我用红色标记了两个圆圈。 顶部的红色圆圈表示 INA 的 Vbus。  连接到齐纳二极管的 Vbus 的电压是多少? 构成分压器的电阻器 R1和 R2也连接到 Vbus。 我们需要使 Vbus 为正吗? 什么是 Vbus 电压?   

    图底部的另一个红圈。 这是 INA 的"对比"吗? 使用底部的齐纳二极管(+4.7V)和电阻器 Rz、我们是否生成了 Vs 正电压?   

    根据数据表、INA3221的引脚 Vs 为模拟电源、2.7V 至5.5V  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路使用分压器和24V 齐纳二极管来确保 Vbus 上的电压处于有效范围内。 (请注意、负载使用−48V 电源。) 对于 INA3221、Vbus 允许在0V 和26V 之间(相对于 GND 引脚)。

    是的、这个未贴标签的连接是 INA226的电源。 当您具有适当的 GND 和−5V 电源轨时、您不需要齐纳二极管。

    您需要多少个 INA3221的其他数字输出? ISO1643/4具有额外的 GPIO 通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @

    感谢您发送编修。 我从您的评论中学到了很多。 这有助于您理解我在摘自应用手册的原始文章中发布的电路图、其中 INA226用作负电源-48V 的总线和分流监控器

    在我的应用中、我得到了-5V、而不是-48V。负电源-5V 连接到负载。 负载电流不高于10 mA。

    INA226 (或 INA3221)的电源引脚为 Vs、根据数据表、Vs 必须处于2.7V 和5.5V 之间(相对于接地)。

    如果我将 INA_GND 连接至-5V、将 Vs 连接至0V、即 PCB_GND (PCB 上正电源的信号和电源接地)。

    如果 Vs 引脚被连接到0V (PCB_GND)并且 INA_GND 被连接到-5V、那么 Vs 已经为 INA_GND + 5V。 我是否需要在连接的电路中连接一个标记为"D2"红色的二极管? 我是否需要 Rz?

    关于 Vbus、如果我也将 Vbus 连接到0V (PCB_GND)、那么 Vbus 也已经为 INA_GND + 5V。 我是否需要在连接的电路中连接一个标记为"D1"红色的二极管? 我是否需要 R1和 R2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要这两个二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯对此的支持。

    John、

    Clemens 是正确的、对于您的应用、您不需要两个二极管。 您也不需要分压器(R1和 R2)、因为您的 VCM 处于相对于器件 GND 的限制范围内。

    此致、

    Mitch