This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3120:-55°C 时的交流或模拟数据

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1445752/ths3120-emperical-or-simulated-data-at--55c

器件型号:THS3120

工具与软件:

寻找表明此放大器在-55°C 时性能的任何经验或模拟数据。

此致、

Rick Zarr.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    此器件的工作温度最大为-40°C 这意味着我们没有在低于此温度值的情况下表征该器件、也没有数据。

    此致、

    Ignacio