This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:输入电压范围为8-32V、如何设计该器件?

Guru**** 2824395 points

Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1, TPS2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1444827/alm2403-q1-input-voltage-rang-is-8-32v-how-to-design-this-part

器件型号:ALM2403-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2400

工具与软件:

德语:

客户的电压典型值为24V、最大值为32V、我们是否有任何指南来帮助客户完成此设计? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    24V 没问题、但正如您认识到的、32V 没有问题。  

    对于 ALM2403-Q1、我们将26V Vs 指定为绝对最大值  

    该电源电压波形随时间变化的情况是什么? 这是否意味着偶尔存在32V 尖峰、或者电源电压固定在32V 的可能性?

    像简单齐纳二极管这样的器件可能会在短路过压事件期间为器件提供一些保护。  

    如果发生持续时间较长的过压事件、可能需要更稳健的过压器件(如 TPS2400)或专用稳压器。  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    Jacob