This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA216:INA216A4

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: INA183, INA180, INA216, INA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1445366/ina216-ina216a4

器件型号:INA216
Thread 中讨论的其他器件: INA210、INA180、INA183

工具与软件:

您好!

我的客户在使用 INA216A4时有关于输入电压规格的问题。

根据下面的规格表、确认输入电压(共模)为 GND - 5.5V。

如果他们使用该电压更高一点(约为5.7V-6V)、会不会有问题?  请告诉我们您预计会出现什么问题。

根据上面注释(3)、我认为如果输入电流小于5 mA、您可以使用高于5.5V 的电压。 是这样吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当超出共模电压范围时、便无法再保证正常工作。

    绝对最大额定值仅保证器件不会损坏。 (而且、您将无法在不钳制电压的情况下限制输入电流。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    必须使用外部限制电路将输入电流限制在5mA 以下、否则我们就会面临电流过大而造成损坏的风险、如 Clemens 所述。 但如果电流受限、则允许电压高于5.5V。

    此致

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    感谢您的答复。

    客户还有其他问题。

    问题1。 他们认为、上述 INA216块中的电阻器 R1和 R2将把 IC 的输入电流限制在少于5mA 的水平上。 您能否更详细地解释为什么需要使用外部电路将输入限制在5mA 以下?

    问题2:  您能否提供一个示例、说明使用 INA216来获得大约5.7V - 6V 的输入电压需要添加的外部电路?

    BR、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.图中没有显示接地和 VCC 的钳位二极管。 要限制该电流、您需要一个电阻器。

    2.此器件的用途是测量电压。 使用电路更改电压会使结果变得毫无意义。

    请具体说明您的实际要求。 但要测量高达6V 的电压、您必须使用具有更宽共模电压范围的器件、例如 INA210或 INA180。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    请参阅 Clemens 的评论。

    除了 Clemens 推荐的器件、另一个选项是 INA183。 与 INA216相似、它没有单独的电源引脚、但共模范围更宽。

    此致

    Guang