This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:自噪声/输出噪声

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9061, LMP7731, TLV6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1445363/tlv9061-self-noise-output-noise

器件型号:TLV9061
主题中讨论的其他器件: LMP7731TLV6741

工具与软件:

您好,我们已经设计了一个3mm 的麦克风盒,并需要把自我噪音降低另一个10FB,最好是大约-120dB。 该 JFET 看起来可能可行、但我找不到任何输出噪声数据。 您能否告知 TLV9061的自噪声是多少? 如果您有其他更适合的产品、请告知。

谢谢


Romain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romain、欢迎来到 TI e2e 论坛。

    TLV9061不是 JFET。 在数据表中有典型噪声。  

    TLV6741或 LMP7731的噪声会更低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    • 谢谢、 不过我的问题是关于输出噪声、自噪声、而不是输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Romain,

    输出噪声=输入噪声*增益。 (环路增益= RF/RI +1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron、我学到了很多东西。 也就是说、通过查看数据表、我与所需的值相混淆。 有三个噪声值、开环增益有四个噪声值。 您能否提供一个使用这些 fir 作为最终输出值的示例? 不确定 F 值在哪里。 很抱歉,是一个不好的人。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看: https://www.ti.com/product/TLV6741#design-tools-simulation

    挑选这个 https://www.ti.com/lit/zip/sbomav2

    在 TI Tina 上展示这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好。。看起来我讨厌设置一个错误添加功能、但是没有注意到您关于 TLV9061不是 JFET 的观点。

    有了这句话、您可以推荐 JFET、超低输出噪声和合适的增益适合3mm 直径高 spl 麦克风盒吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Romain,

    该胶囊的数据表应具有推荐使用的电路。