This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA821:VG 引脚上是否有降噪

Guru**** 2813815 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1444339/vca821-is-there-noise-reduction-at-vg-pin

器件型号:VCA821

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 VCA821并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

在模拟 VGA 的情况下、由于增益调节电压中的噪声、输出电压可能会大幅波动。

对于 VCA821、可以在内部降低 VG 引脚上的噪声吗?

或者施加到 VG 引脚的噪声是否直接影响增益?

在这种情况下、控制电压必须保持非常干净。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inoue-San、您好!

    如果噪声处于引脚的带宽范围内、则噪声会导致增益变化。  此 VG 增益控制引脚是一个模拟引脚、具有连续可变的增益。

    是否存在客户所关心的特定类型的噪音或预期噪音?  通常、nV 或 mV 噪声信号不会像较大的电压变化那样改变增益、但会产生影响。  建议为 VG 使用干净或一致的信号。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的答复。

    我了解 VG 引脚中没有滤波器。

    建议 抑制到 VG 的信号输入、使噪声少于几 mV。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi