This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:将代码从 USB2ANY 移植到 Arduino

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, USB2ANY, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1443712/usb2any-porting-code-from-usb2any-to-arduino

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: TPS55288、MSP430F5529

工具与软件:

您好-

客户尝试使用 TPS55288 EVM。 他们已将 USB2ANY 与 EVM 搭配使用、而不会出现问题。 他们现在在 PCB 上有 TPS55288、想使用 Arduino 通过 I2C 控制 TPS55288。

TPS55288工厂团队没有任何供客户入门使用的 I2C 代码。 我们来看看从头开始编写 i2c 代码之外的其他选项。  

有什么方法可以移植/利用 USB2ANY I2C 代码来控制 TPS55288?

谢谢!

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    利用 Arduino 的 I2C 驱动程序可能省去了很多工作。 我相信 Arduino 具有一个用于连接 I2C 总线的内置库: https://docs.arduino.cc/libraries/i2c/

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-  

    感谢您的答复。 但是、它没有回答我在此主题中的核心问题:

    有什么方法可以移植/利用 USB2ANY I2C 代码来控制 TPS55288?

    谢谢!

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB2ANY 代码属于专有代码并经过自定义、仅在 MSP430F5529微控制器上编译和运行。 大多数"I2C 代码"是 C 代码控制标志和处理 MSP430F5529特定的中断。 对于具有不同供应商的不同器件的一个器件、不存在明确的方法来重复使用该特定于硬件的代码。