This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA105:如何将差分转换为单端(负载单元放大器)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA132, INA105, INA2132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1440331/ina105-how-to-convert-differential-to-single-ended-load-cell-amplifier

器件型号:INA105
主题中讨论的其他器件: INA2132、INA132

工具与软件:

我使用的是具有 内置放大器的6轴称重传感器。  但是、输出 信号是差分信号、而 我正在使用的模拟输入是 单端信号。  

因此需要将差分信号转换为单端信号。

我想知道是否可以使用 INA105 精密单位增益差动放大器将差动信号转换为单端信号、如果可以、如何使用?

有关称重传感器的详细信息如下(M3815C):

供应商提供了以下差分信号示例: "+signal"为3.5V、"-signal"为1.5V、因此共模为(3.5+1.5)/2 = 2.5V、输入电压为(3.5-1.5)= 2V。

或者、是否有现成的设备可以将差分转换为单端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    差分放大器正是您想要的。 您想使用什么电源电压? 我想、这将馈送到低压 ADC、可能需要一个额外的放大器来缓冲 ADC 前面差分放大器的输出、具体取决于所使用的 ADC。

    您所需的精度是多少?需要转换的输入电压范围是多少?

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jerry

    我不确定期望的精度应该是多少。  我有一个来自 DCDC 的+/-15V 电源、然后我打算使用+/-12V 线性稳压器来获得更流畅的供应商。

    数据表显示每个通道的满量程为5V……

    我假定:  

    • +SIG 可以从-2.5V 摆动至+2.5V (相对于接地)
    • -sig 可以从-2.5V 摆动到+2.5V (相对于接地)

    我不清楚的一件事是负载单元的输出是否始终处于+sig 大于-sig 的条件下?

     也就是说、-sig 是否可能大于+sig?  在这些情况下、VDIFF 应为负值。

    有关+SIG 和-SIG...的不同组合、请参阅 PowerPoint 附件。

    e2e.ti.com/.../Differential2SingleEndedTI.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    只是为了澄清一点、进入差分放大器的电源电压是+/-12V 吗? 是否还有任何封装偏好?  

    系统似乎不需要基于 PowerPoint 的高共模范围、但对输入失调或 CMRR 有任何要求?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashley 您好、我计划使用直流/直流转换器(DTJ1524D15)为称重传感器(M3815C)的+/-15V 供电。

    然后、我打算使用为负载单元供电的+/-15V DCDC 为差动放大器供电、另外还可以使用 +12V 和-12V 线性稳压器提供更流畅的电源。

    目前为止的原理图如下所示(在本例中使用 AD8426差分放大器)...

    不存在封装偏好(无论如何我都需要设计一个 PCB)。

    我不知道输入偏移或 CMRR?

    是否可以在所有6个放大器之间共享5V 基准(AD4550)?

     对于 +12V 和-12V 稳压器、100mA 的额定电流是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    INA132可用于此应用、幸运的是它还提供双封装(INA2132)、可以为您节省一些布板空间。 100mA 应该合适、并且基准应该合适以便在放大器中通用。

    只要基准值将输出偏置到高于地电平、负值就应该是可以接受的。 我认为不需要输出电阻分压器。

    此致!
    Jerry