This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2474:TLV2474

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2474A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1445941/tlv2474-tlv2474

器件型号:TLV2474

工具与软件:

您好!

我们使用 TLV2474A 作为电压跟随 器、从而为数字微调电位器驱动0V 至2.5V 的基准电压。 当前设计没有任何串联电阻器。 因为有一个大散热器覆盖了电路板、尺寸约为10英寸 x 10英寸。 三电位计上测得的电容为25uF。  即使该电路设置为可微调照明系统的直流电压、在驱动该大容性负载时是否会出现任何问题? 对于改进电容式驱动有哪些建议?

谢谢

Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stan、

    单位增益反馈不考虑目的是直流。环路的整个带宽作为反馈反相输入返回。 相位裕度为0度。 因此输出可能会在低电压(高电流振幅)时振荡。 由于副作用、直流输出电压可能会发生偏移。

    如果直流电流较低、那么简单的串联电阻器即可正常工作。 1至10欧姆是稳定的。