This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA741:直接与工程师连接

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1445917/ua741-connect-direct-to-an-engineer

器件型号:UA741

工具与软件:

你(们)好

工程师如何直接联系 TI 的工程师? 除非我错过了、否则似乎不是网站上的选项?

BR

EB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:  

    [quote userid="493486" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1445917/ua741-connect-direct-to-an-engineer 如何将用户直接与 TI 的工程师联系起来。

    您已在 TI 获得 E2E 支持。 我们可以帮助您解决您可能遇到的任何问题(直接支持)。 请发布您的问题并告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家都可以看到吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:  

    这是公共论坛。 是的、所有 E2E 用户和 互联网都能看到。  

    如果您更喜欢隐私、请在我的个人资料中请求"友谊"请求。 我可以通过 E2E 私人消息为您提供支持、也可以向您提供内部电子邮件、无论您喜欢哪个。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond 您可以给我一封内部电子邮件、请、EB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:  

    是的、请回复我的 E2E 私人消息、我可以转发我的电子邮件联系人。 我将关闭该查询、因为我已经通过私人 E2E 收到您的消息。  

    此致!

    Raymond