This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:XTR117的 VREG 电压问题和进一步损坏3V 降压 IC

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR116, XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1445352/xtr117-issue-with-vreg-voltage-of-xtr117-and-further-damaging-3v-stepdown-ic

器件型号:XTR117
Thread 中讨论的其他器件:XTR116

工具与软件:

我正在使用 XTR117的 VREG 引脚为 MIC5501 5V 至3V IC 提供5V 电压、然后为我的微控制器提供3V 电压。 在原型设计期间、我使用了 XTR116、该模型运行完美、但由于我不需要 Vref、因此我将 IC 更改为 XTR117。

到目前为止、我面临 Vreg 电压问题、因为它不是生成的、如果是5V 以上(5.7V 或6V)、然后 MIC5501停止工作。 我无法找到问题。 我提供24V 电源、使用 SMPS 并测量串联电流。 我在此附上了原理图。 我正在使用 mmbt222a NPN SMD 晶体管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeet、  

    您说该器件无法生成 Vreg 电压、但有时它可以生成。 这种行为是否会因器件而异?或者您是否正在执行某些操作以导致 VREG 导通?  

    您是否已卸下 MIC5501并检查 VREG 是否能够正常打开?  

    此致、

    Robert Clifton