This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4001:设计检查

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1445854/ths4001-design-check

器件型号:THS4001

工具与软件:

设计是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    我有几条有助于提高电路性能的建议。 一种方法是添加一个与200 Ω 反馈电阻器并联的3.9pF 电容器、以调整和稳定电路。 这可以是占位符、不必放置在电路板上、但如果存在稳定性问题、它允许选择在将来使用该调谐电容器。 另一项建议是为每个电源添加6.8 μ F 钽去耦电容器以及100nF 电容器(如果尚未添加)。 数据表中有一个部分提供了有关优化器件性能的进一步建议、在布局部分值得参考。  

    此致、

    Ignacio