This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:是否支持驱动50 Ω 负载

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1437433/tlv9061-whether-can-support-to-drive-50ohm-load

器件型号:TLV9061

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用 TLV9061作为电压跟随器。 仿真如下所示:

但在实际测试中、他们发现、当他们添加一个50欧姆的负载(如 R17、5~6mV 的输出)时、无法跟随低于100mV 的输入;当他们保持负载开路时、输出正常、与输入电压相同。 因此、我不确定 Zo 是否会对仅100欧姆的输出产生影响。 它是否可以支持驱动50欧姆负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    如果 TLV9061不支持、您能否帮助提供一些可支持50 Ω 负载的其他备选器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、

    EC 表规格仅低至2k 欧姆、因此50是一个大覆盖范围。  但是、小信号会使输出电流保持低电平。 /-16.5mV 信号仅为330uA、因此应该没问题。  他们对仿真结果是否满意?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="529712" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1437433/tlv9061-whether-can-support-to-drive-50ohm-load "]但在实际测试中、他们发现、当他们添加50欧姆负载(如 R17)时、5~6mV 的输出无法跟随低于100mV

    尊敬的 Ron:

    客户未获得 应与输入电压相同的预期输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、

    电路的能力就越强。 展示 IN+和 OUT 引脚的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    输入为120kHz ~<100mV PWM 信号。 如果负载为2k、波形如下所示:  

    频率为120k。

    如果是50欧姆、则似乎没有输出、只是一些噪声< 10mV。

    如果是开路负载、波形如下所示:

    您是否认为2.2uF 电容器对运算放大器输出信号有影响?  客户将其用作块直流信号、仿真没有问题。 但实际测试中存在明显的问题。 您可以帮助检查并提供您的建议吗? 如何更改电路才能实现电压跟随器功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、

    我再次要求 U3 IN+上的输入信号。 如果我不知道输入信号、我就不知道哪个(如果有)输出是正确的。

    [报价用户 id="529712" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1437433/tlv9061-whether-can-support-to-drive-50ohm-load/5516656 #5516656"]输入为120kHz ~<100mV PWM 信号。[/QUOT]

    目前、我不关心最左侧的输入信号。 e2e 文章介绍如何驱动负载。 如果 OUT 与 IN+相同、则运算放大器完成了其工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您看到的问题是短路电流限制了2.2uF 容性负载的充电速率引起的。  由于流经电容器的电流由 Ic = C*dV/dt 定义、所以求解最大压摆率的公式:dV/dt Ic = dV/C = 50e-3/2.2e-6 = 0.023V/us、其中 Ic 是短路电流、C 是您的电容负载。