This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:TIDA-00313:-48V 隔离式电信电流/电压/功率感测

Guru**** 2812065 points

Other Parts Discussed in Thread: INA4235, INA3221, INA3221EVM, INA226EVM, TIDA-00313, INA4230, TI-SCB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1445726/ina3221-tida-00313--48v-telecom-current-voltage-power-sense-with-isolation

器件型号:INA3221
主题中讨论的其他器件:INA226EVMTIDA-00313INA4230、INA4235、 TI-SCB

工具与软件:

您好!  

我们需要订购此测试板。  

https://www.ti.com/tool/TIDA-00313

请告诉我如何订购。 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这是使用三通道总线和并联监视器芯片  INA3221的测试板版本。    

    INA3221EVM:  

    https://www.ti.com/tool/INA3221EVM

     可使用同一电路板 INA3221EVM 测试-48V 或-5V 负电源。

    它是否附带程序员硬件和软件与 Windows 10工作?  

    如何订购此评估板?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还介绍了 INA226EVM。 与 2012年的 INA3221EVM 相比、文档查找的是2023年的最新文档。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

     TIDA-00313参考设计不可订购、但如果您想亲自构建参考设计、可以获取所有设计文件。  

    INA3221EVM 附带了与 Windows 10配合使用所需的硬件、但 EVM 没有用于负共模的隔离器。 因此、您需要自己在 EVM 和与 PC 通信的 MCU 之间添加该电路。 可通过 EVM 网页: https://www.ti.com/tool/INA3221EVM 订购此 EVM

    我还可以参考 INA226EVM。 与 2012年的 INA3221EVM 相比、文档外观为2023年的最新文档。[/QUOT]

    INA226EVM 已更新为新的 MCU/GUI 环境。 INA3221是需要更新的列表、但尚未切换到新平台。 如果您一般对更新、更新的环境感兴趣、那么您可能对 INA4235或 INA4230感兴趣(https://www.ti.com/tool/INA423XEVM)。 这些是较新的4通道器件、其 EVM 使用新的 MCU/GUI 环境。 (请注意、这些 EVM 不随附 MCU、因为它是单独订购的)。 此外、要使用这些具有负共模的 EVM、您仍需要在 EVM 和 MCU 之间添加自己的隔离电路。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 我将介绍一下您提到的较新器件 INA4235或 INA4230。

    在 INA3221EVM 和 INA226EVM 中、 如前所述、测试板 INA226EVM 相对较新。 但它们都没有隔离器 电路来工作负电源、对吧? 这需要单独添加。  

    我还注意到  INA3221EVM 和 INA226EVM 均未附带  SM-USB-DIG 平台、需要 单独购买。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    下面是我对您的问题的回答:

    但两者都没有隔离器 电路来工作负电源、对吗? 这需要单独添加。  [报价]

    正确、这两个 EVM 都不具有隔离功能。 因此、您可以尝试通过外部电路将其添加到这些 EVM、或制作定制电路板。

    [报价 userid="556251" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1445726/ina3221-tida-00313--48v-telecom-current-voltage-power-sense-with-isolation/5543364 #5543364"]我还注意到  INA3221EVM 和 INA226EVM 均未附带  SM-USB-DIG 平台、需要 单独购买。  [报价]

    INA3221EVM 在 EVM 盒中提供了 SM-USB-DIG。 INA226EVM 不使用 SM-USB-DIG、而是使用 TI-SCB (https://www.ti.com/tool/TI-SCB)。 INA226EVM 不随附 TI-SCB、因为需要单独订购。  

    此致、

    Mitch