This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:针对 INA238AIDGST 的校准

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1443596/ina238-calibration-for-ina238aidgst

器件型号:INA238

工具与软件:

团队成员、您好!
我们在其中一个应用中使用 IC INA238AIDGST。

我们仅测量+12V 的电压、而不测量电流。
IN-和 IN+引脚接地。

我们需要对该器件进行校准。
是否有适用于该设备的校准程序?

正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您仅测量总线电压、则无需校准。 数据表的这一部分介绍了将寄存器值转换为电压的转换因子。

    此致!

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!
    感谢您的答复。
    我们使用 IC 测量+12V 电源轨的电压。
    断电后、我们有一个有源总线放电电路、可将电压变为0V、并且我们已使用万用表对其进行了验证。

    但是、此时使用监视器测量总线电压时、读数将为几毫伏(<10mV)。

    由于预期值为0V 并已提供给监控器、因此我们计划 将 IC 校准为0V、然后从未来读数中减去由此获得的偏移量。
    此外、如文档 链接中所述、我们将提供固定的5V 电压 来校准器件。

    您能对此发表评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sv

    感谢您的耐心。

    我们目前 不在美国感恩节假期办公室。 我们将于12月2日星期一回复该主题。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sv:

    您所介绍的定点校准过程将适用于该应用。

    如果您需要进一步的指导、请告知我。

    此致!

    Holly