This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:数据表中的精度规格指定了最差情况下的量程误差0.4%、即这个0.4%读数或满量程

Guru**** 2502795 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1443136/xtr117-accuracy-specification-in-datasheet-specifies-worst-case-span-error-of-0-4-but-is-this-0-4-reading-or-at-full-scale

器件型号:XTR117

工具与软件:

我正在尝试完全理解最坏情况范围误差的数据表规格。 下面我在数据表的第5.5节中展示了一张图片、其中显示了200uA 至25mA 范围内最大0.4%的 IO。 我感到困惑的是、在200uA 条件下对最差情况应用0.4%的情况、即0.8uA 的误差。 或者它可以应用于25mA 处的误差、在最坏的情况下、该误差将是25mA 处的0.1mA 误差。

这一点 很重要、因为当运行在200uA 时、它应该只应用于低端情况、而不应该应用于高端25mA。

我之所以这样说、是因为除了此参数之外、该器件的所有其他规格都具有出色的规格。 因为该器件在满量程下的0.4%误差似乎非常大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iance:

    正确。 在较高的输出电平下、跨度误差会更糟。 因此、在25mA 处产生0.1mA 误差就是最坏的情况。  

    但是、它可能没有您想象的那么重要。 4 -20mA 电流环路协议内置容差。 我提取了该图像、以显示4 -20mA 电流范围的容差和范围。 可以看到它不是4mA 到20mA 完全不同。 3.6mA 转21mA。

      

    我没有25mA 用例的文档、但同样的想法也应该适用于那个用例。  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clifton:

    您可以通过某种方式与设计团队中的某个人交谈以获得精确答案0.4%适用于25mA 案例、或者它是否被严格列出(因为在200uA 时可能具有0.8uA 的误差)?

    我可以在低端获得0.4%的误差、但如果在整个范围内应用0.4%的情况下、我无法使用器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iance:

    您的系统所需的精度水平是多少?

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iance:

    我还会联系起来、也会得到更明确的答案。

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您联系我们以了解更多详细信息。 我希望在22mA 70C 下达到最大0.1%

    如果我们可以与该团队中的某个人进行电话会议、则可能会加快速度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iance:

    在本周的假期里、很快就要安排好任何事情可能会是一项挑战。 我已经联系到,但不会期待任何东西,直到下周。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iance:

    我已向团队确认跨度误差类似于增益误差、与输出电流成正比。 XTR117在25mA 处的最大误差将是±0.1mA。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题