This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:AMC3301放大器的热性能;LDMOS 功率放大器设计建议

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1447165/amc3301-thermal-performance-of-amc3301-ldmos-power-amplifier-design-recommendations

器件型号:AMC3301

工具与软件:

尊敬的

我对 "安全限值"表中提到的 AMC3301器件的热性能有疑问。 具体来说、当安装在不同类型的 PCB (尤其是高 K 电路板)上时、器件的热性能如何变化?

除了此次调查、我还正在从事一项使用 LDMOS 的功率放大器设计、以便为我的学生提供参考、该设计适用于2-4 GHz 的频率范围。 您能否为此目的向贵公司推荐任何合适的组件? 我非常感谢您提供简单且适合教学的 Re/model 文件。   

您对这两个问题的见解将是非常有价值的

提前感谢您的支持和指导。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Khoi,

    安全限值是在器件级别确定的、安装到不同类型的 PCB 需要您自己进行分析、因为它取决于设计。  

    我建议针对第二个主题开始另一个 E2E 主题。