This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805:检查是否支持使用条件

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1832, TLV1805, TLV1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1441281/tlv1805-checking-if-usage-conditions-are-supported

器件型号:TLV1805
主题中讨论的其他器件: TLV1831、TLV1832

工具与软件:

比较器团队、嘿、

我有一位客户在 一个新项目中评估了 TLV1805、我们想知道此比较器是否可以在以下输入条件下使用:

  • V-:0V
  • V+:24V
  • +IN 稳定在~2V
  • -IN 在 1V 和3V 之间切换

请告知我们这是否为此器件的有效用例、以及您可能有哪些预订(如果有)。

-Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    电源电压和输入电压有效并处于建议的工作条件内。 该比较器将用于什么类型的应用? 您是否需要 TLV1805的关断引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    我会将这篇文章传递给我的客户、让他们直接在该主题上发表评论、并回答您的问题以及他们可能提出的任何后续问题!

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 我将尝试将其用作输入较慢的编码器的缓冲器(27kHz 用于 主要应用、500kHz 用于替代应用)。

    是的 不会 SHDN 引脚、但它似乎是高电平有效。

    1. SHDN 是否支持24V 输入?
    2. SHDN 上的2V 输入是否足以克服这种关断并启用输出?
    3. 5V 时、SHDN 上的电流消耗是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    是的、SHDN 引脚为高电平有效。 这意味着、如果 SHDN 引脚被驱动至逻辑高电平、则将开启关断、而输出将为 Hi-Z。 如果 SHDN 引脚被驱动至逻辑低电平、关断将关闭、输出将反映输入状态。

    如果不需要关断功能、SHDN 引脚可连接到器件的 V-、从而使 TLV1805始终导通。

    我会继续回答您的问题:

    1. SHDN 是否支持24V 输入电压?

    否、SHDN 引脚的绝对最大电压范围为(V-)- 0.3V 至(V-)+ 5.5V。 这意味着在输入端应用24V 电压可能会损坏器件。

    2. SHDN 上的2V 输入是否足以克服这种关断并启用输出?

    请注意、该器件具有 关断引脚 而不是一个 启用引脚 . 有源关断引脚可关断器件、而有源使能引脚可启用器件。 根据数据表中的电气特性表、>2V 的电压将在 SHDN 引脚和上断言逻辑高电平 禁用输出。

    3. 5V 时 SHDN 上的电流消耗是多少?

    EC 表中列出了流入/流出 SHDN 引脚的典型电流:

    数据表典型特性部分的图19至21上还显示了 SHDN 引脚的偏置电流。

    如果不需要关断功能、我建议改用 TLV1831:TLV183x 和 TLV184x 系列40V 高速比较器。 与 TLV1805相比、TLV1831的功耗更低、传播延迟更短、这似乎更适合您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的澄清。 似乎我可以简单地将 SHDN 连接至 V-并使输出始终处于活动状态。

     TLV1832可能很有趣(我实际上需要两个输出通道)。 两个潜在的障碍是:

    1. 我不确定如何处理因输入侧与输出侧之间的电压差异而产生的迟滞。 您可以对此加以说明吗?
    2. 我需要确认30mA 输出是否足够(与 TLV1805上的100mA 灌电流/拉电流输出规格相比)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    1.我不确定如何处理因输入端和输出端电压差而产生的迟滞。 您可以对此加以说明吗?

    Matt 提供了一些有关输入和输出电压的信息、但是您能否在您的应用中发布比较器原理图?

    这里提供了实现外部迟滞的计算指南: 具有迟滞功能的反相比较器电路

    该指南使用开漏器件、因此对于您的情况、只需忽略添加上拉电阻器即可。 输出将上拉和下拉至约0V 和24V、因此比较器同相端子上迟滞的计算必须具有0到24V 的摆幅。

    2.我需要确认30mA 输出是否足够(与 TLV1805上的100mA 灌电流/拉电流输出规格相比)

    是的、TLV1805的输出级比 TLV1832更强。 比较器的输出应该驱动哪种负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我将关闭这个帖子。 如果有任何更新、请随时重新打开此文件。