This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0330S-Q1:REFIN 电压基准

Guru**** 2868520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1447069/amc0330s-q1-refin-voltage-reference

器件型号:AMC0330S-Q1

工具与软件:

您好!

我对施加到 VREFIN 的电压基准有疑问。 数据表中规定的最低电压为2.7V。 如果我应用2.5V 基准、您会看到有什么问题吗?  

谢谢!

Alice  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice:  

    数据表中列出的 VREFIN 范围实际上是一个拼写错误、我们正在将其更新到正确的范围。  理想情况下、VREFIN 引脚应介于1.25V 和 VREF-1.25V 之间 VDD。  只要您的 VDD 高于3.75V、使用2.5V 基准电压就没有问题。

    谢谢。