This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA745B:选择电流/电压传感器(INA220/228/745)

Guru**** 2578975 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA220, INA260, INA700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1442541/ina745b-choosing-current-voltage-sensors-ina220-228-745

器件型号:INA745B
主题中讨论的其他器件:INA745INA220INA700INA260、INA228

工具与软件:

大家好、选择电流/电压传感器时需要 TI 的支持。  

首先、我的设计如下。

1)类型: CPU 评估板

2)功能:测量 CPU 的电源轨(尽可能)

3) 3)不限制尺寸和成本(仅用于评估  CPU)

4) CPU 电源轨电流(4单元)

   < 0.05A  

   小于0.005A

   < 1A

   < 5A

我的优先级是"准确性"。 因为如您所见、我需要测量低至小于0.005A 的电流。  

由于 该电流量非常小、因此电源平面也很窄。  因此、我认为 放置分流电阻是具有挑战性的(例如6432大小)。

但是、对于 INA745 (使用 集成分流电阻器)、它的1.2mA LSB 大小是相同的。 我认为  它太高、无法测量到<0.005A、对吧?

我无法确定 INA220/228或其他传感器(如具有集成式分流电阻器的 INA745)。  

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我很快就会回复。

    此致!

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA745 (甚至是 INA700)适用于小于5A 的电源轨。 我们还有其他集成式分流器件、例如 INA260。

    除此之外、我将考虑没有集成分流器的数字器件。

    为了更大限度地提高精度、您需要根据压降和/或功率损耗要求确定允许的最大分流电阻器。 接下来选择具有适当增益的电流检测放大器 CSA。 对于数字器件、确保最大 Vshunt 低于指定的满量程范围。

    如果您可以对系统运行失调电压校准程序、那么分流电阻器的尺寸可能就不那么重要了。

    还将确定所需的最小信号带宽。 在此截止频率下包括低通滤波器以降低噪声并提高分辨率。 对于数字 CSA、这意味着要尽可能提高转换时间和取平均值(请参阅有关确定给定组合的理想分辨率的 ENOB 表)。

    最后、考虑失调电压校准。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我考虑使用 INA228、我认为其测量的精度最高、1mA 电流。  我希望确保我的计算正确。

    例如、20m Ω 分流电阻器上存在0.5mA 电流(0.1%、1W)、它将为10uV 分流电压。

    由于 INA228的失调电压为+-1uV、因此分流电压 的误差几乎为+-10%。

    然后、我应该选择另一个分流电阻器、例如100m Ω 或更大(当然、考虑额定功率)、以更大限度地降低分流电压偏移的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Byungjo,

    感谢您的耐心。

    我们目前 不在美国感恩节假期办公室。 我们将于12月2日星期一回复该主题。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 我会等到下周。

    祝感恩节愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心和理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Byungjo:

    您的分析是正确的。 失调电压误差将在较低的电压下占主导地位、因此如果您需要小型分流电阻器、则可能需要考虑单点失调电压校准。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。

    我可以再问您一个问题吗? 什么是"单点失调电压校准"? 这种布局/电路设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 嘿 Byungjo,

    当然。

    1点失调电压校准纯粹是一个固件或软件过程、可在线路制造期间执行一次、然后永久存储到存储器中、或每次在系统上电时执行一次。

    该过程如下所示:

    1、在一定的额定温度下给系统上电。

    2.确保负载电流处于关断状态(0.000A)。

    3.读取电流寄存器(或测量处于线性工作区域内的模拟放大器的输出电压)。

    4.将该值记录为 I_CAL。

    5.从电流的所有后续测量中减去 I_CAL。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    我将使用  INA228设计一个电流检测电路、以使1mA、并按照您的建议应用1点失调电压校准。

    您的回答对我有很大帮助。  

    再次感谢。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴来到这里 可随时发布您的问题。