This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6172QML-SP:LM6172QML-SP IBIS 模型

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1447118/lm6172qml-sp-lm6172qml-sp-ibis-model

器件型号:LM6172QML-SP
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

是否可以获取的 IBIS 模型

LM6172QML-SP?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

     IBIS 模型旨在对具有数字功能的器件的 PCB 行为和建模进行仿真。 由于 LLM6172QML-SP 纯粹是一种模拟器件、因此我们没有适用于该器件的 IBIS 模型。

      PSpice 网络表位于 每个器件产品文件夹的"设计和开发"选项卡中、可通过 PSpice for TI 或 Tina-TI 仿真器件行为。 您可以在此 链接中找到 PSpice 网表/模型

    谢谢!
    SIMA