This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA396:MAX9914 TI 替代器件

Guru**** 2504405 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA391, OPA396, TLV9001, LMV321A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1447126/opa396-max9914-ti-replacement-part

器件型号:OPA396
主题中讨论的其他器件:OPA391TLV9001

工具与软件:

您好!

我想了解关于 TI 替代 MAX9914的任何建议?

Max9914有点昂贵。

我国的美元非常高。

最好是 SC70或 SOT23-5封装。

我在 TI 选择站点选项中找到了 OPA391和 OPA396。

OPA396的价格合理、OPA391的价格也有点贵。

它具有 TLV9001 (略高于 max9914的规格、但我需要对其进行测试)。

有任何其他低成本建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面列出的器件最接近 MAX9914、而 LM321LV 和 LMV321A  成本最低、但失调电压更高(分别为+/-3mV 和+/-4mV)。