This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2210:抗混叠滤波

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1448142/opa2210-anti-alias-filtering

器件型号:OPA2210

工具与软件:

您好、TI:

我目前正在从事一个包含抗混叠滤波器电路的项目。 根据通带和阻带频率以及信号电平的规格、我决定使用 OPA2210 IC 整合此电路。 为了确认输出信号电平、我已经在 TINA 软件上仿真了电路、结果满足我的要求。 此外、我们知道实际上这些结果是无法实现的、因此我将分享原理图和仿真文件供您参考。  

PFA。

此外、我还想知道、在 OPA2210运算放大器的反馈线上添加一个电容器作为稳定性补偿电容器是不是一种好的做法? 我是否应该将其包括在原理图中?

请注意:由于此电路重复了12次、您将发现这些抗混叠电路被复制。 请提供您对1个电路的反馈。

下图展示了通带和阻带频率

e2e.ti.com/.../ANTI_2D00_ALIAS.TSC

e2e.ti.com/.../ANTI_2D00_ALIAS.pdf

等待您的宝贵反馈

谢谢
Priyanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanshu:

    [quote userid="609466" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1448142/opa2210-anti-alias-filtering 是否推荐在 OPA2210运算放大器的反馈线上使用一个电容器作为稳定补偿电容器? [报价]

    您希望在 OPA2210的反馈引脚上的哪里包括电容器。 Sallenkey 有源滤波器(三阶)将满足您的设计要求。  

    您还可以在有源滤波器的输出端使用1k Ω 和1nF 电容实施 Riso、这在滤波电路中应保持稳定。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond