This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA310:将方波转换为正弦波

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1443814/opa310-convert-a-square-wave-to-a-sine-wave

器件型号:OPA310
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找一种将100Hz 方波转换为100Hz 正弦波的解决方案。

您能否为此推荐合适的器件?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、您好!

    方波内部有一个正弦波、只需移除(滤除)所有谐波即可。 根据需要重复2极运算放大器低通滤波器级电路。

    sloa049d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michallick、

    感谢您的答复。

    我的客户需要​​能够从100Hz 方波输出大约4V 的100Hz 正弦波信号的 TI 器件和外设元件值。

    如果有下面的 ADI 工具等 TI 仿真工具允许用户输入所需规范并检查产品建议和外设值、请进行介绍。

    https://tools.analogue.com/en/filterwizard/

    BR、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    是的、我们在这里为您提供: webench.ti.com/.../filter-type

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michallick、

    感谢您的帮助。

    客户还有关于该仿真工具的问题。

    问题1。 他们需要为上述滤波器工具生成的电路输入源信号(100Hz 方波)并检查输出信号。 他们是否必须使用 TINA-TI? 是否有比 TINA-TI 更简单的仿真工具?

    问题2:  如果唯一选择 TINA-TI、您能告诉我们如何生成100Hz 方波源吗? 最好能举个例子。

    问题3。  他们表示使用如下所示的滤波器设计工具进行了设计、但左上角的仿真导出按钮未激活。  请告诉我们这种症状的原因和解决方法。

    BR、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    所示的滤波器并非低通滤波器、根本无法正常工作。 我重复执行了滤波器、并将其置于 Tina 中。

    e2e.ti.com/.../3.3-Logic-Sqare-wave-to-Sine-wave.TSC

    表中列出了前5个频率的增益。  

    为了帮助提高谐波抑制水平并防止削波、我将基波衰减一点。

    为了比较基波和谐波、I 标准化值为100Hz 电平。

    我列出了自然方波谐波水平、然后计算了输出的最终比率。  

    f Hz 也是如此 归一化 平方 最终正常
    100 -4.46. 0.00 0.00 0.00
    300 -52.96. -48.50 -9.54. -58.04.
    500 -72.25. -67.79 -13.98 -81.77
    700 89.89 -85.43. -16.90 102.33.
    900 -100.81. -96.35. -19.08. 115.43

    和高质量的正弦波输出之间进行比较。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Michallick、

    我真诚地感谢你的支持。

    客户请求了以下案例的其他示例设计。 您能为我们提供帮助吗?

     -电源电压:+/- 3.3V,输入信号:4V/230KHz~250kHz 方波,输出:6Vp-p 100Hz 正弦波

    BR、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    因此、输出频率= 100Hz +输入* 0?

     230KHz~250kHz 如何变为100Hz 请详细描述?