This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358-N:我的单电源运算放大器有什么问题

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1447410/lm358-n-what-is-wrong-with-my-single-supply-opamp

器件型号:LM358-N
主题中讨论的其他器件:LM358

工具与软件:

尊敬的团队:

我将尝试 使用 LM358构建单电源运算放大器。

我期待4.4V 的峰间输出输出。 但输出在 mV 范围内。

我想知道我在哪里做错了。

e2e.ti.com/.../Single_5F00_Supply.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    Unknown 说:
    我期待4.4V 峰峰值输出输出。 但我的输出在 mV 范围内。[/报价]

    输出似乎工作正常。 额外的电容器耦合到输出端。 输入偏置在4Vdc、交流输入信号通过4Vdc 偏置电压。  当交流信号耦合在输出端时、只有交流信号通过(电容器阻止直流)。  

    e2e.ti.com/.../Single_5F00_Supply-E2E-12052024.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我的目的是仅放大信号的交流内容。 我不想放大直流分量。

    其中增益为11。


    交流分量的峰峰值幅度为0.4V。


    预期输出电压为4.4V。(11*0.4)。

    我是否可以知道我的理解是否正确。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、

    您的发电机仅为50Hz、因此您需要正确配置 HPF。 下面是修改内容。 仿真对交流耦合输出有点敏感(我不知道为什么-可能是由于收敛问题)。  

    如果您想使用交流耦合输出与50Hz 输入发生器、该电路应满足您的要求。  

    e2e.ti.com/.../LM358-Single_5F00_Supply-E2E-12052024.TSC

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我更改了 HPF 的截止频率、 我将其设置为10Hz 并重新设计了 R 和 C 值。 现在它按预期运行。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、  

    好的、它似乎在工作。  

    如果工作频率为50Hz、则 HPF 的截止频率应至少在十倍频之前配置。 在本例中、它应该低于5Hz。 否则、由于 HPF 的 RC 时间常数、输入可能会出现轻微衰减。 LM358不是精密运算放大器、可能足以满足您的应用需求。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我想知道 R1C2(连接到反相输入)组合如何成为 HPF。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hari、  

    根据仿真、如果正确配置了输入偏置电压、则不需要 C2电容器-因为您只想放大交流信号而不是直流信号(将直流电压放置在电源轨的中间并通过交流信号到达直流工作点)。  

    如果按照仿真的方式放置 C2、则应将 Vout 配置为分压器产生的偏置电压(~4Vdc)。 看起来像是直流处的缓冲器配置。  

     R1C2的阻抗是频率的函数。 R1和 C2的截止频率约为10Hz (fc = 1/(2*PI*R1*C1))。 在直流情况下、C2打开、这是您的缓冲器配置。 在更高频率(>100Hz)下、C2看起来很短、然后看起来像我的仿真。 便会产生 HPF。 您可以使用叠加技术分析它、但对其进行仿真会更简单。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond