This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7316:支持的最大分辨率

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7364, THS7372, THS7316, THS7368

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1447231/ths7316-max-resolution-supported

器件型号:THS7316
主题中讨论的其他器件: THS7368、THS7364 、THS7372

工具与软件:

嗨、团队:

 THS7316支持的最大分辨率是多少? 分辨率是否与视频缓冲区有关? 或者它仅与视频信号源有关?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naizeng:

      该器件集成了一个用于 DAC 重建或 ADC 图像抑制的5阶低通滤波器:

    • 36MHz (用于 HDTV)、Y'P'BP'R 720p/1080i、G'B'R'(R'G'B')和计算机 VGA/SVGA/XGA 信号。
    • 如果需要、也可用于 SDTV (480i、576i、CVBS、S 视频)和 EDTV (480p 和576p)信号。

     我不确定与视频缓冲器或视频信号源相关的含义。 分辨率与闭环带宽有关、闭环带宽由器件中集成的5阶滤波器设置、通常为22MHz、但这适用于较低的帧速率(24Hz)。 如果您需要60Hz 的刷新率来实现全高清、则需要更高的闭环带宽、并且如果您按照 Estimated BW =[(总像素数 x 刷新率)/2] x 3、则更接近72MHz (最高186MHz)。 我们提供了可以支持此刷新率的器件、例如 THS7368/THS7364/THS7372。 下面是我们的视频放大器产品系列的链接、其说明在此 e2e 主题中列出: e2e.ti.com/.../opa615-video-clamping-ic-or-video-buffer-with-dc-restoration-function


    谢谢!

    SIMA