This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2205:发布日期和/或替代产品(OPA2205、而非 OPA2205A)

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2205, OPA277, OPA177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1447783/opa2205-release-date-and-or-alternatives-opa2205-not-opa2205a

器件型号:OPA2205
Thread 中讨论的其他器件: OPA277OPA177

工具与软件:

 与 OPAx205A 的最大失调电压55uV 相比、OPA2205在整个温度范围内具有非常好的低最大失调电压、为25uV。  它是否会很快出现,或者你是否有其他想法,以什么替代?

我正在具体寻找一款具有以下规格的运算放大器:

  • 理想情况下、不是斩波放大器
    • 如果是斩波器、斩波频率必须避免0-20kHz、43-57kHz、65-75kHz、87-113kHz 和130-170kHz
  • 良好的1/f 噪声
    • 20nV/sqrt (Hz)下、1/f 转角频率10Hz 下
    • OPAx192或 OPAx191有很多
    • OPAx205A 和 OPAx206A 就足够了
  • 在0°C 至85°C 温度范围内具有最低失调电压
  • 理想情况下、应采用小型封装(SOT-23单通道、VSSOP-8双通道、TSSOP-14四通道)
  • 15V 的总电源电压
  • GBW>500kHz

OPA277U 可能是最佳选择、但价格昂贵、并且已使用25年(因此可能不会花费更长的时间)。  OPAx205A 或 OPAx206可能排在第二位、具有更高的失调电压和更低的1/f 噪声。

谢谢!

Jack Terrell