This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:不可逆损坏

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, BUF634A, LM337, BUF634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1446479/buf634a-irreversible-damage

器件型号:BUF634A
主题中讨论的其他器件: LM337、LM317、 BUF634

工具与软件:

您好!

我已在耳机放大器中实现了 BUF634A 元件、如随附的原理图所示:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/se.pdf

问题是、四个 BUF634A 元件之一偶尔会以随机和不频繁的方式完全烧毁、如以下图片所示:

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/14/Senza-titolo.png

-我驱动的负载由阻抗在30和100欧姆之间的耳机组成;

- BUF634A 的电源由线性稳压器 LM337 (-18V)和 LM317 (+18V)产生、并且稳定;

- BUF634A 的温度稳定在65°左右。

请您帮助我了解问题出在哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供您分享的有关您遇到的问题的所有详细信息。 对于这个失败、我有几个问题。 当您看到此故障时、是否仅当存在信号且电路正在驱动负载时才发生?或者当电路刚打开时是否出现此情况? 如果在刚刚打开且未驱动任何信号时正常、则电流电源是否在电路中器件的预期值附近? 当故障发生时、您可以通过电路捕获任何信号。 当我们看到此类灾难性故障时、有时由于不稳定而导致器件升温。 当电路处于特定配置时、您是否看到此故障? 我看到 电路中有一个继电器、因此我想知道这是否是由一种特定配置导致的。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我的回答如下:

    在进行数百小时的测试中、故障发生了三次:
    -一旦它发生了,我一打开设备,我看到 BUF634真正赶上火灾。 未连接负载。

    -其他两次发生时,有信号和耳机连接到输出。 您在原理图中看到的继电器均通电。

    我尚未监控 BUF634导通时消耗的电流、没有任何信号。 我将进行该测量、并让您知道。

    不幸的是、我无法系统地重现故障。 我已经试过一切、在运行期间使输出短路、在输出上施加100nF 的容性负载、即使 BUF634没有出现故障。

    然而、在我看来、在原型设计的早期阶段、在制造最终 PCB 之前、我制作了一个带有飞线的临时 PCB、甚至每次我打开电路板时、BUF634A 都会立即着火。 当时、我通过降低 BUF634A 的带宽、然后断开 BW 引脚与-18V 的连接并使其保持悬空来解决该问题。
    然后、当我切换到最终的 PCB 时、我看到电路有时会振荡、因此我再次将 BW 引脚连接到-18V、以消除振荡、最初发现 BUF634A 似乎没有损坏、工作正常。

    我希望这会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多信息。 如果在未加载器件的情况下损坏了器件、则可能是稳定性问题、因为其他原因会导致器件烧毁。 当电路激活并驱动信号时、在监测电路的输出信号时、您是否看到任何振荡迹象? 另外请注意、当电路正常工作时、是否有方法可以切换继电器、以查看继电器是否专门发生了可能的情况。 我想知道在继电器通电和断电时、缓冲器输出端是否有任何有趣的现象。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您发送编修。

    当器件开启但没有输入信号且它是8.7mA 时、我能够监测引脚 V+(7)上的电流、无论是在连接负载还是无负载的情况下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    我还尝试了打开和关闭继电器、它看起来没有影响 BUF634A 的输出、无论有负载还是没有负载、这里都没有振荡、无论有信号还是没有信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您尝试以下两项建议。 观察电路是如何工作的、并且没有不稳定的迹象、似乎故障是由其他因素引起的。 在一些背景之下、您能分享一下自己看到失败的单元数量以及使用过的 PCB 数量吗? 如果单个 PCB 上的故障是器件在再次出现故障之前刚刚换用的? 电路本身具有固有稳定性、不应工作的原因不明显。 您能否分享一下是否有特定器件发生故障? 例如、只有 U2发生故障 、或者任何给定的 BUF634A 发生故障时它是否是随机的。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    我总共制作了15个 PCB、而在三个不同的 PCB 中、发生了故障。
    在所有情况下、U6都断开、并且只有一次 U4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有您可以共享的 PCB 布局以查看是否存在布局导致某些问题的因素? 从原理图中、我找不到不同通道之间的差异、从而无法了解左通道发生故障的原因。 只是确认一下、您已经看到在最终 PCB 设计中大约3个器件发生故障、对吗?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最终 PCB 设计中有3个器件。 请共享您的邮件、以便我可以向您发送 PCB 文件