This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7301:LM7301应用

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA148, INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1447794/lm7301-lm7301-application

器件型号:LM7301
Thread 中讨论的其他器件:INA148、 INA149

工具与软件:

您好!

我想在将-AIN 接地的同时、在±10V 的输入范围内使用此电路。

我想知道为什么在正输入上使用+1.5V 偏移、以及如何计算增益。

对于+10V 输入、输出是多少?
对于-10V 的输入、输出会是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gholam:

    [quote userid="46969" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1447794/lm7301-lm7301-application 对于+10V 输入、输出是什么?
    对于-10V 的输入、输出将是多少?

    下面是仿真结果、它似乎是线性的且可接受。  

    e2e.ti.com/.../LM7301-DA-12052024.TSC

    请确保您需要考虑 Vout 输出电压摆幅、并且不要接近 GND。  

    请确保 Vref 节点必须具有低输出阻抗、并且它能够拉取和灌入电流以确保正常运行。 下面是一个示例、但大多数运算放大器应用于提供 Vref 电压。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复。

    您能解释一下这个电路是如何工作的吗? 我想了解它背后的逻辑、使用1.5V 失调电压的原因以及如何计算增益。

    最好能带我一步一步地了解一下电路。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明 Vdiff 的计算? 当输入为-10时、我无法理解-8.64如何。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gholam:

    您能否详细说明 Vdiff 的计算? 我无法理解当输入为-10时-8.64是怎样的。

    这是差分放大器有趣的特性、其中 Vout = gain*(Vin_p - Vin_n)、请参阅下面的仿真。  

    e2e.ti.com/.../LM7301-DA-12052024-option3.TSC

    在类似的应用中、我们的 INA148、INA149以及其他使用此特性实现与高于运算放大器电源电压的共模电压对接的器件。 下面的示例来自图3中的 INA148。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina148.pdf?ts = 1733462659753

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond