This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6222:并联连接时损坏

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1447219/ths6222-damage-at-parallel-connection

器件型号:THS6222

工具与软件:

您好!

您能否告诉我、当 THS6222输出以并联方式连接时、预计会出现什么问题?

是否有任何损坏问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我可以问一下这是一个假设问题还是调试问题(已经损坏了某个东西)吗?

    我们有客户积极在并联配置中使用我们的 THS62x2线路驱动器系列。   我可以在这个主题上为您的客户提供帮助。

    您是否需要与我进行离线通信以分享客户详细信息和电路原理图?

    通常、线路驱动器的驱动能力存在异相或错位问题。  电路设计需要考虑器件的 CFB (电流反馈)架构、并需要匹配的元件来防止偏移。

    一旦我了解了客户系统和电路需求、我就可以提供更多帮助。  遵守 THS6222的共模电压要求也很重要。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的支持。

    这不是调试。

    客户希望在并行配置中使用它、并询问它是否有任何问题。

    设计完原理图和布局后、我将与大家分享。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    一个关键考虑因素是正确选择两个 THS6222输出的负载电阻器。  如果一个器件驱动的负载比另一个器件更大、则系统会出现问题和/或损坏。

    一旦设计可用、我很高兴帮助您审查该设计。  我会查看是否可以提出建议、但帮助审查可能比在原理图草案之前提供建议更容易。

    对于 PCB 布局、需要考虑 PCB 散热和电源平面、因为 THS6222具有与负电源轨连接的散热焊盘。  请建议您的客户遵循高速 PCB 布局的最佳实践、以及良好的电源连接和布线(包括去耦和旁路电容器)。  当我们看到线路驱动器设计存在问题时、问题通常是允许出现瞬变或高电流并损坏线路驱动器。   

    此致!

    ALEC