Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, LM2903B, TINA-TI
主题中讨论的其他器件:LM2903B、PSPICE-FOR-TI、 TINA-TI
工具与软件:
LM2903B 比较器 IC 为何在8V 电源电压下工作、而不在22V 电源下工作? 它在24V 电压下正常工作、但在22V 电压下无法正常工作;这是无法预料的。 请求帮助解决此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, LM2903B, TINA-TI
工具与软件:
LM2903B 比较器 IC 为何在8V 电源电压下工作、而不在22V 电源下工作? 它在24V 电压下正常工作、但在22V 电压下无法正常工作;这是无法预料的。 请求帮助解决此问题。
尊敬的 Bellapu:
我可以帮助您解决此问题。
您能否提供您如何使用 LM2903B 的原理图、以便我更好地了解问题出在哪里?
此外、您在此提到了三种不同的电源:8V、22V 和24V。 仅需确认、该器件可在8V 和24V 电压下工作、而不能在22V 电压下工作。
通常、不同电源上的不正确输出是由违反输入共模电压范围引起的。 如果两个输入都超出输入共模电压范围、则输出可能不正确。 您能否提供输入和输出电压、以便在这些电源中的每个电源上进行测试?
谢谢!
HO
尊敬的 Bellapu:
首先让我说一下、您似乎正在使用 LTSpice 进行仿真。 使用竞争对手的仿真软件无法排除故障;我们的模型应该是使用 TINA-TI 或 PSpice-for-TI 进行仿真的。
简单来说、LM2903B 是一个开漏输出 直接进行比较 而不是运算放大器。 LM2903B 不能在负反馈下运行、它具有开漏输出。 这意味着输出与 VCC 之间没有内部连接、为了拉高、需要一个外部上拉电阻器。 从原理图上看、输出似乎没有到直流电压源的任何连接、这可能是输出看起来奇怪的原因。
如果可能、请尝试使用 TINA-TI 或 PSpice-for-TI 对此电路进行仿真并提供此奇怪行为的波形。 如果您还遇到问题、我可以帮助您进一步进行故障排除、因为我可以访问这两个程序。